This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507 Spice 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507, PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1217201/sn6507-sn6507-spice-model

器件型号:SN6507
"Thread: PSpice-for-TI"、TINA-TI"中讨论的其他器件

大家好

是否有可用于 SN6507的 SPICE 模型?
一个工作模式将非常有利于评价。
数据表看起来很有希望、我很乐意建立一个仿真。  

此致、

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:

    感谢您的提问。 我们有几个 SN6507的建模选项。 您可以在 此处产品文件夹的"设计工具与仿真"部分下找到所有可用模型。 有一个 PSPICE-FOR-TI 模型和一个基于 TINA-TI SPICE 的模型。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达拉

    "设计工具和仿真"仅包含 IBIS 模型。 下载的 PSPICE for TI 和 TINA-TI 仅适用于仿真工具本身、而不适用于模型。 PSPICE 中的集成库也不包含 SN6507模型(我进行了更新)。 是否有其他方法可以获取模型?

    Br、
    Jonas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    抱歉、实际上我们目前只有可用于 SN6507的 IBIS 模型。 尽管这不是仿真、但用于评估器件的另一种选择是 SN6507 EVM。

    此致、
    Darrah