This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:使用 ISO1042DWVR 通信芯片 tr 和 tf 延迟问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1217136/iso1042-use-iso1042dwvr-communication-chip-tr-and-tf-delay-problem

器件型号:ISO1042

您好、专家

ISO1042DWVR 通信芯片规格中的 tr/tf 参数如下:

在实际测试中、我们发现 Tf 为54ns、Tf 为104ns、这两个值都超出了规格中的典型值。 是否会影响通信质量?

此外、规范中只有典型值、那么在不影响通信质量的情况下、合适的上限和下限是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Ω 了 RL = 60k Ω 且 CL = 100pF 的测试条件下上升时间 tr 和下降时间 tf 的驱动器开关特性。 测试设置需要 与数据表中的图17类似。 I/O 的布线非常小 TXD 测试条件需要满足、图17中的注释 A 对此进行了说明。  

    另外、请确保测量 CANH 和 CANL 线路之间的差分电压、以获得准确的结果。 较高的上升时间和下降时间应该不是问题、因为 CAN 总线上的采样发生在脉冲的后半部分。

    谢谢
    Vikas J