This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:差分信号上的脉冲输出(~34.5khz)

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1216665/isow1412-pulsed-output-34-5khz-on-differential-signal

器件型号:ISOW1412

我正在使用 ISOW1412收发器对新设计进行故障排除-我获得的是脉冲输出、而不是稳定的方波(见下文)。

 

较低(蓝色)的波形是 Tx 引脚上器件的输入。  黄色输出为差分信号(有源差分探头)。  除了120欧姆端接电阻和探头(>1m Ω)外,其他所有器件都是断开的。  

如果没有端接电阻器(下图)、差分波形保持尖锐的前沿、但形成弯曲的衰减尾。  这似乎表明器件将"释放"输入(变为高阻态)、而不是将总线拉至中性点。

我探测了电源线(在总线侧)和 Rx/Tx 使能引脚、并且只看到稳定信号(以及 Rx-Tx 选择 短接在一起)。

不知道什么会导致总线上出现这种奇怪的~34kHz 干扰?

感谢您的任何帮助、
迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据另一线程中的一些信息将 FB 短路、这没有任何影响。

    我当前最准确的猜测是来自直流/直流电源的反馈(我的快速原型板在 VDD 和 VIO 之间没有很好的隔离)、导致芯片误读高电平或低电平(RE/DE 似乎是一个可能可疑的问题)。  周一、我将抬起 VDD 引脚以禁用直流/直流电源、然后将5V 电源跳转到总线侧(Visoin)以确认我的冲头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您联系并提供该更新。 您能否提供有关提升 VDD 引脚的结果的其他更新? 此外、收集这些波形时、您将在何处进行探测? 您是直接从器件的引脚还是 PCB 上的其他位置进行探测? 您是否还能够提供设计原理图?

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过提起引脚9 (Vdd)禁用电源并将电源和接地跳转到芯片的总线侧(引脚15和16、Gisoin 和 Visoin)、可以消除该问题。

    我的问题似乎是、为了快速实现原型旋转、我在去耦电容器之后连接了 Vio 和 Vdd、而不是每个电容器都独立去耦并连接到 Vcc 总线。

    确定了具体问题后、我能够移除总线侧的电源跳线、并通过将提升的 Vdd 引脚连接到我的去耦电容器组中间的 Vcc 来重新启用直流/直流电源。  现在、Vdd 和 Vio 引脚通过两个之间的去耦电容连接、器件能够完全按预期进行隔离。

    事后看来很明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    很高兴您能够解决此问题。 如果您将来需要任何支持、请随时再次与我们联系。