This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:数字隔离器系列的最低速度

Guru**** 2801235 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1216235/iso7721-minimum-speed-of-digital-isolator-family

器件型号:ISO7721

您好、请尝试确认上述隔离器或该系列之一的运行正常、频率为50Hz。 数据表似乎表明这是可行的、但希望得到确认。 在电容隔离中实现了哪种类型的串联电容?

非常感谢。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的提问。 可以、ISO7721或同一系列的任何隔离器可支持50Hz 的数据速率。 您能解释一下要查找有关隔离器电容隔离的哪些信息吗? 我们的隔离器使用由双电容二氧化硅绝缘栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。  

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢答复达拉,很高兴有确认,我不应该看到任何问题在50Hz。 我只问电容隔离、因为构成绝缘栅的"串联电容器"显然具有一定的带宽、低于该带宽、传输数据时功能不好-我想知道这一层的电容是多少、以及最小实际速度是多少 是?.

    非常感谢您的支持、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的澄清。 ISO7721具有~0.5pF 的势垒电容。 对于 ISO7721或同一系列中的任何隔离器、没有最低数据速率限制。 使用50Hz 或更低数据速率时应该不会出现任何问题。 您是否计划使用较低的数据速率、还是在使用较低的数据速率时遇到任何问题?

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darrah、没问题、只是想在订购一些评估样片之前保持自信。 非常感谢您的支持。 谢谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    很高兴听到您没有遇到任何问题。 我会继续并将此主题标记为已关闭、但如果您将来需要任何支持、请随时发布新帖子。