This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:使用 ISO6742-Q1的 EN 引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1215921/iso6742-q1-the-use-of-the-en-pin-of-iso6742-q1

器件型号:ISO6742-Q1

您好!

我有关于 ISO6742-Q1的 EN 引脚的一个问题、即 EN 是可以直接连接到 VCC 还是需要一个限流电阻器?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 EN 引脚可以直接连接到 VCC、不需要限流电阻器。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    好的。 感谢您的支持。