This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044的低功耗效率

Guru**** 2995990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1215872/isow1044-low-power-efficiency-with-isow1044

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISO1044

您好!  

我的客户正在考虑他们是否应该使用 ISO1044而非 ISOW1044。 它们被吸引使用通过简化设计的 ISOW1044、但他们对低效率有一定的担忧。 同时、有一份应用手册指出使用 ISOW1044时可能存在潜在的 EMI 问题。  

您能帮助评论以上内容吗?

谢谢。

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    ISOW1044在需要从初级电源获取次级电源的情况下简化了许多设计要求。 它具有出色的片式变压器效率之一。  

    ISOW1044符合 CISPR 32和 EN 55032 B 类标准、在双层 PCB 上具有大于6dB 的裕度。   如需更多信息、请参阅应用手册在不影响性能或空间的情况下隔离您的 CAN 系统(修订版 F)(TI.com)。

    此外、还可以  了解带集成电源的隔离式 CAN 收发器的优势(TI.com)以了解集成电源的优势。

    客户需要确保数据表中提到的设计和布局实践、以及 如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限值(TI.com)。

    如果客户计划使用 ISO1044、则可以使用具有外部变压器的 SN650x 变压器驱动器来隔离电源。

    谢谢

    Vikas J