This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:技术咨询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209774/iso1050-technical-consultation

器件型号:ISO1050

迪亚尔斯、

    在初始上电期间、ISO1050工作正常。 在负载测试期间、机器未能连接。 我们测量发现 ISO1050引脚5和引脚8的电阻值接近于零。 这样做的原因是什么? 你有什么好的建议吗? 电路图如下:

什么是 μ A
[h é n me shì ó w]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您与我们联系并分享原理图。

    您能在以下信息中帮助我更好地理解问题并提供必要的调试建议吗?

    1. 重要的是、VCC1/VCC2的去耦电容器应靠近器件引脚放置(最好距离小于2mm)、以便抑制瞬态噪声并且不会出现在 VCC 引脚上。
      1. 若要验证这一点、请共享 PCB 布局。
      2. 这也有助于在 VCC2上有一个额外的1µF μ F 或10µF μ F 电容器来实现更好的滤波效果。
    2. 您能否详细说明什么是负载测试以及它如何影响 CAN 总线上的电压?
    3. 您能否分享为 VCC2生成隔离式输出电压的隔离式电源原理图?


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我将再次查看您是否对所请求的信息有任何更新。 请务必共享此信息、以便能够识别设备故障的原因。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.