This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:浪涌

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1215365/isow1432-surge

器件型号:ISOW1432

大家好、

我想确认 ISOW1432B 的浪涌水平。 它能在+/-1KV、27.5欧姆耦合(EN55035)的情况下承受10/700us 波形而不会损坏并影响功能和通信吗?

 我们是否可以放心地不在迹线上添加任何 TVS 或串联电阻器以实现瞬态保护?

数据表中提到的 ISOW1432B 可以通过7.8KV 浪涌电压、它是否可以在不影响 ISOW1432B 功能的情况下通过?    

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否简要说明一下您是如何测试浪涌的? 您是否将 A、B、Y、Z 和 GND2 (作为 回路)连接到浪涌发生器?

    绝对最大额定值表显示 总线引脚(A、B、Y、Z 相对于 GND2)的电压应在-12 ~ 15V 以内。

    这是否意味着共模运行额定值、而不是电气瞬态额定值?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您的联系。

    ISOW1432是一款具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485、在 ISOW1432数据表的第8.5节中、浪涌额定值被指定为隔离规范的一部分、标题为"绝缘规范"。 这表示浪涌额定值适用于 ISOW1432的隔离栅、而不适用于 RS-485收发器。 即器件支持的额定值介于 GND1和 GND2之间。

    测试设置类似于下图所示、其中应力旨在施加到隔离栅、而不是施加到器件中的任何其他低压元件。

    ISOW1432中的 RS-485收发器没有内置的总线上浪涌测试保护功能、需要添加外部保护元件来满足应用的浪涌要求。

    谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.