This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:该 CAN 收发器的1.8V 接口。 选择哪个电压转换器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1215614/iso1050-1-8v-interface-to-this-can-transceiver-which-voltage-translator-to-choose

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:TXS0102、TXU0202

您好!

我的基板上安装了此收发器、我想将此收发器连接到仅有1.8V 可用接口的外部微控制器。

我应该选择哪个电压电平转换器?  

我将本文档用作指南 https://www.ti.com/lit/sg/slyy165a/slyy165a.pdf 、我想知道这是否会用作 TXS0102

https://www.ti.com/product/TXS0102

谢谢、

Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantinos:

    TXS 用于自动双向信号。 对于 RXD 和 TXD 固定方向信号、我推荐 TXU0202 (我怀疑输入信号用于3V 至5V、输出信号用于1.8V)、谢谢。

    此致、

    迈克尔.