This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:变换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1213808/sn6505b-tansformer

器件型号:SN6505B

大家好、

78253/35JC 是否可用于 SN6505B 变压器?

它与 MAX253兼容。  https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=78253%2F35JC

输入电压为3.3V、LDO 用于隔离和输出5V/100mA。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:小林山、

    我建议您查看9.2.5"变压器选择"一节、以找到与 SN6505B 配对的合适变压器。  

    这将取决于整个元件的选择、因为每个元件都会影响所需的最小匝数比。 此变压器看起来应该可用于该应用、但我建议您检查计算、以确保匝数比足够。  

    此外、对于3.3V 输入电压、VT 产品应>~4.55Vus、此变压器满足该要求。  

    如果您打算在5V 时输出高达100mA、那么该变压器在较高电流范围内也会受到效率下降的影响、因此您可能还需要注意这一点。

    数据表中的表3还提供了一个推荐变压器列表、这些变压器经实践检验可与此变压器驱动器搭配使用。

    此致!

    迈克尔