This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:如何在 MICRCONTROLLER 和 USB-UART 转换器芯片之间连接 ISO6721

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1212111/iso6721-how-to-connect-iso6721-between-a-micrcontroller-and-a-usb-uart-converter-chip

器件型号:ISO6721

大家好!

我正在尝试使用 ISO6721作为我的 MCU 和 CP2102之间的数字 UART 隔离器。

我想了解 IC 之间的 TX、RX 连接。

 MCU TX 至 ISO6721引脚2 (OUTA)  

 MCU RX 至 ISO6721引脚2 (INB)  

CP2102 RX 到 ISO6721 6号引脚(OUTB)  

CP2102 TX 至 ISO6721引脚7 (INA)  

上述连接是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 UART 协议将需要连接:MCU TX 连接到 CP2102 RX、CP2102 TX 连接 到 MCU RX。 根据您列出的引脚配置、似乎您使用的是 ISO6721B 器件、CP2102位于隔离器左侧、MCU 位于右侧、这是正确的吗? 为了借助 ISO6721B 实现此目的、请进行以下连接:

    MCU TX 至 ISO6721引脚7 (INA)

    MCU RX  至 ISO6721 引脚编号6 (OUTB)

    CP2102 RX  至 ISO6721 引脚2 (OUTA)

    CP2102 TX  至 ISO6721 引脚3 (INB)

    我还在 下面的"隔离 UART 信号"一页概述中随附了一个 UART 隔离方框图示例、供您参考、请注意、此示例系统是针对不同于您自己的应用、但 TX 和 RX 配置和方向是相同的。  

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah,

    谢谢你的答复。

    MCU 位于 ISO6721B 的左侧、CP2102位于 PCB 的右侧。

    以下配置也应该起作用  

    MCU TX 至 ISO6721引脚3 (INB)

    MCU RX  至 ISO6721 引脚2 (OUTA)

    CP2102 RX  到 ISO6721 6号引脚(OUTB)

    CP2102 TX  至 ISO6721 引脚7 (INA)

    基本上、TX 线用于 IN 引脚、RX 线用于 OUT 引脚。  

    是这样吗?

    否则、我将根据您的配置设计 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、回答正确、TX 线应连接到 IN 引脚、而 RX 线应连接到 OUT 引脚。 如果 MCU 连接到 ISO6721B 的左侧、而 CP2101连接到右侧、则您列出的连接是正确的。

    此致、
    Darrah