This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:上电/断电行为 ISO7741F

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7742, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1211640/iso7741-power-on-off-behavior-iso7741f

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO7740ISO7742

您好!
我们要 在我们的应用中使用 ISO7741F (默认为低电平型)数字隔离器。
我们的要求是、电源开启和关闭时(电源电压上升或下降期间)输出不得意外增大。
在这个情况下、数据表显示输出为"不确定"(数据表9.4节的表2)。

问题:
我们如何确保在电源电压上升和下降时、输出不会特意变为高电平?
是下拉电阻器还是其他解决方案?

进一步信息:
数据速率< 1Mbps
VCCI = 3、3V
VCCO = 5V

参考数据表:ISO7740、ISO7741、ISO7742 (SLLSEP4G–2016年3月–2020年2月修订)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的问题并提供了与您的系统相关的所有详细信息。 是的、可以将一个下拉电阻器连接到 OUT 引脚、以确保在电源转换期间输出不会变为高电平。 需要注意的一点是、确保所选的电阻值仍然允许隔离器提供足够的电流、以便在运行期间输出高电平。 建议使用4.7kΩ Ω 的值。

    此致、
    Darrah