This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:引脚排列问题

Guru**** 2982770 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082, ISO1500, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1211116/iso1500-pinout-question

器件型号:ISO1500
主题中讨论的其他器件:ISO3082、、 ISO1410

大家好、

我想知道为什么 ISO1500的引脚排列与 ISO3082 (旧版)不同。 ISO3082的引脚10是 GND、但它是 ISO1500的 Vcc2。 您可以建议使用 P2P 器件代替 ISO3082?

谢谢!

Br、  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    如 ISO3082的登录页面上所述、  

    ISO1410是与 ISO3082兼容的新一代 P2P。 请注意、ISO1500采用 DBQ 封装16引脚 SSOP、而 ISO3082和 ISO1410采用16引脚 SOIC DW 封装。  ISO1500的不同引脚排列将是由于封装限制和产品实现最佳结果。

    谢谢

    Vikas J