This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:IECExtR

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209950/iso7041-iecextr

器件型号:ISO7041

尊敬的先生或女士

我们将您的数字隔离器 ISO7041用作我们制造的防爆设备的一部分(通过了 IECEx 认证)。

目前,我为取得韩国认证(TCS 认证)而工作,然后认证机构要求提交  ISO7041的 KCS 认证或 IECEx 认证测试报告(IECExtR)。

您的客户支持人员告诉我、您没有 ISO7041的 KCS 证书。

因此,是否有可能为我们提供以下提取?

CA/CSA/ExTR19.0013/00

CA/CSA/ExTR19.0013/01

我知道这些报告不是公开信息、因此我想问您是否可以直接向认证机构提供这些报告。

如果可以、我会告知您 CB 的联系信息。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。 可以、这是可以实现的。 如果您可以提供认证机构的联系信息、我们可以将请求的测试报告发送给他们。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darrah San

    感谢您的快速响应。

    CB 的联络资料如下:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Stelios Roumbedakis

    技术经理(非电气设备)

    Eurofins E&E CML Limited | Newport Business Park | New Port Road | Ellesmere Port | CH65 4LZ

    电子邮件: stelios@cmlex.com  

    UK Main +44 (0)151 559 1160

    直拨电话 +44 (0) 151 556 2658.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    感谢您的配合。

    木藤裕之  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki San、

    报告已通过电子邮件发送至 Stelios。

    谢谢。
    Saleem Marwat