This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:我们是否需要在 INA237和 ISO1641之间使用缓冲器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, ISO1641, ISO1640, INA226, TCA9517A, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209806/iso1641-do-we-need-a-buffer-between-ina237-and-iso1641

器件型号:ISO1641
主题中讨论的其他器件:INA237ISO1640INA226TCA9517ATCA9800

大家好、

我们需要使用 I2C 输出功率遥测数据。 但检查了它们的 H/L 阈值电压、INA237将0 - 0.4V 视为 L。 ISO1641是否能够输出 小于0.4V 的 L? 添加缓冲器将对 客户产生负面影响、因为成本是他们的主要考虑因素之一。

在数据表中、由于 SDA/SCL 为开漏引脚、因此如果环路低侧没有 PN 结、我认为我们可以通过调整上拉电阻(SDA/SCL 电流也将降低)使 ISO1640/1的低电平远低于0.57–0.71V。 由于我们不需要高数据速率(1 - 10kHz)、因此较大的上拉电阻是可以接受的。

此致、

Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的联系。

     ISO1641是否能够输出 低于0.4V 的 L?

    如果 ISO1641的 SIDE1连接到 INA237、则两个器件将不会像您在绘图中所指出的那样相互兼容。 下面列出了3种方法来解决这一问题。

    1. 如果 ISO1641连接到一侧(SIDE1)的 INA237并仅连接到另一侧(SIDE1)的一个节点(如 MCU)、则您可以交换 ISO1641的两侧并将 MCU 放在 SIDE1上、同时确保它们彼此兼容。 如果 SCL 的方向成为问题、您可以考虑使用具有双向时钟的 ISO1640。
      1. 如果将发送时钟的 MCU、理想情况下应将 ISO1641的 SIDE1连接到 MCU 以允许 SCL 传输。
    2. 检查客户是否可以使用 INA226而不是 INA237。 INA226与 ISO1641兼容、并且在通信中不会出现任何问题。
    3. 如果 INA237只需要连接到 ISO1641的 SIDE1、则您必须使用 I2C 缓冲器、如 TCA9517A 或 TCA9800。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的回答!

    我们用于测量的总线电压为57V。因此无法直接使用 IN226。 如果我们在电压/电流/功率之间至少需要两项、我们可以将 IN226与分压器一起使用以测量+dc 电压吗?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我理解您关于 INA226不支持57V 的担忧。 您能否在放大器论坛上发布与 INA226相关的问题、以获得最准确的答案?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    当然可以。 感谢你的帮助。 现在没有其他问题、请关闭此主题。

    此致、

    Diang