This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:咨询有关 PCB 阻焊层的信息

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209496/iso7841-inquiry-about-pcb-solder-mask

器件型号:ISO7841

大家好、

你好!

我的客户正在使用 NSI8241W0-DSWWR。 封装为 SOP16 (600mil)、如下所示。 它们使用间隙和爬电优化型 PCB。

ISO7841FDWWR 是 P2P 材料。 PCB 阻焊层如下所示。 如果客户直接使用 ISO7840FDWWR 使用 其间隙优化版本 PCB 来替换 NSI8241W0-DSWWR、是否存在任何问题?

此致、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:

    感谢您的提问。 对于 ISO7841FDWWR、使用 NSI8241W0-DSWWR 优化焊盘图案应该不会出现任何问题。  

    此致、
    Darrah