This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:回顾

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209371/iso7721-review

器件型号:ISO7721

大家好、

您能帮我核对一下下面的原理图吗? 如果有任何问题、敬请告知。

提前感谢

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您提供此原理图。 我认为没有任何东西会阻止该数字隔离器按预期工作。 我注意到、 有一条注释指出 C1101和 C1100要放置在靠近隔离器的位置、这很好、我只想澄清一点:"闭合"距离相应的 VCC 引脚不应超过2mm。

    此致、
    Darrah