This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741DBQEVM:ISO7741

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO7741, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1208725/iso7741dbqevm-iso7741

器件型号:ISO7741DBQEVM
主题中讨论的其他器件:ISO7741THVD1410、ISO1410

ISO7741是否支持 RS485通信线路(A、B)隔离。

我们需要隔离 接口 PCB 中的 RS485通信线路 A 和 B HMI 通信(RJ45连接器)。  至 RS485配电板  

我们面临的问题是、我们 在接口 PCB 中使用的 RS485模块(CS1030)和收发器 IC 故障。

因此我们考虑 在配电板中添加隔离或保护。

建议我采用简单可行的解决方案。 IC 解决方案/任何保护电路的双向控制通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 ISO7741能够隔离数字信号、但不能直接用于 RS485通信。 但是、我们确实具有 ISO1410等隔离式 RS485收发器、它可以实现隔离并充当  与 RS485总线连接的 RS485收发器。

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢以上提供的解决方案。

    我们将在下一版本的电路板中添加隔离收发器。

    是否有任何其他不带隔离式收发器的可能解决方案? 因为我们现在需要它来进行机器测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要使用隔离式 RS485收发器(如 ISO1410)或非隔离式收发器(如 THVD1410)才能与 RS485总线通信。 数字隔离器(如 ISO7741)不能直接与 RS485总线通信。

    此致、
    Darrah