This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:GND1和 GND2具有相同的电位、但未直接连接

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1208980/isow1412-gnd1-and-gnd2-have-the-same-potential-but-not-connected-directly

器件型号:ISOW1412

您好、TI 团队、

请查看附加的拓扑。  

直流电源和 RS485的接地回路仍是独立的。  ISOW14X2已进行隔离、但连接是否会断开隔离?

连接是否会导致意外问题?  

谢谢  

Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您与我们分享方框图来说明联系。

    从图中可以看到 ISOW14x2的 GND1和 GND2引脚都连接到了标记为 GND 的接地端(绿色表示)。 由于它们都连接到同一个接地端、因此系统不会出现隔离。 ISOW14x2具有内部隔离功能、但器件隔离功能由短接 GND1和 GND2引脚从外部进行短接。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.