This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740引脚10与 ADUM1410不同

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209296/iso7740-iso7740-pin-10-is-different-with-adum1410

器件型号:ISO7740

你(们)好

我尝试使用 ISO7740来代替 ADI/ADUM1410

原电路工作正常、但改动后系统不工作

最大程度地提高规格

我在设计中发现 ADI/ADUM1410引脚10是一个函数引脚并接地

但 ISO7740靠近 IC ,当引脚10接地时,工作异常

请告知

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 ADUM1410和 ISO7740引脚10的功能略有不同。 在 ADUM1410上、引脚10控制器件的默认输出(输入电源关闭时的预期器件输出)。 例如、如果引脚10为低电平、则默认输出将为低电平、如果引脚10为高电平、则默认输出将为高电平。 但是、ISO7740的默认值不可编程、并且内置在器件中。 您可以根据器件型号中是否存在 F 后缀来确定默认值、ISO7740器件的内置默认值为高电平、ISO7740F 的内置默认值为低电平。 由于您的原始设计是将 ADUM1410上的引脚接地以默认提供低信号、因此您可以使用 ISO7740F。

    ISO7740没有可编程输出、因此 ISO7740的引脚10具有不同的用途。 引脚10用作使能引脚、用于控制器件输出是启用还是禁用。 如果引脚10为低电平、输出将被禁用、所有输出引脚将处于高阻抗状态。 如果引脚10为开路或高电平、则将启用输出并与器件的输入匹配。 由于您的设计中的引脚10接地、因此它一直连接低电平、并且所有输出都将被禁用。  请将 ISO7740的引脚10与接地断开、并让该引脚保持断开或连接为高电平、以便启用输出并按预期工作。

    此致、
    Darrah