This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505BDBVR

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1203813/sn6505b-sn6505bdbvr

器件型号:SN6505B

您能建议器件的这种物理结构是否可行吗? 它与数据表图纸不匹配。

谢谢。

Ireen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    感谢您的联系。
    谢谢、请允许我检查并确认这是否符合预期。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    检查我的查询是否有更新。

    此致、

    Ireen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    包装团队中的合适人选目前不在办公室、我仍在等待他。 请允许我在下周再次与您联系。 很抱歉耽误你的时间。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 只是检查一下我们是否有一些更新。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    很抱歉响应出现延迟。
    我有您的问题的答案、但我正在等待一个完整的答案、以便为您提供最佳的最新情况。 没有侧壁角度的器件的物理结构符合我们的预期。 因此、器件正常、您可以继续使用器件。

    与此同时、我正在检查以找出更多关于这一点的信息、但我还没有任何进一步的更新。

    假设这个帖子回答了您的问题、我会继续并将此帖子标记为已关闭。 但如果您仍有问题、请随时回复此帖子或创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我 很高兴您能尽快分享更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ireen:

    感谢您的耐心等待。
    我再次向封装团队确认、您收到的材料正是其本来应该使用的材料、数据表中的封装图纸也会根据器件形状进行更新。

    我希望这可以回答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!