This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:组合兼容性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1208373/tida-010232-combo-compatibility

器件型号:TIDA-010232

尊敬的团队:

我们正在新项目中考虑 TIDA-010232参考设计、我们想知道它是否符合 Combo。 您能告诉我们吗?

非常感谢。

Rub é n C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    我们不会对我们的参考设计进行任何标准认证、因为 TI 是芯片制造商、我们无法保证系统性能。
    很明显、我们试图让我们的参考设计能够通过相关标准、但它们需要由每个客户自己进行评估和认证。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我知道您不对您的参考设计进行认证、当然、我们有责任对其进行认证。 但是、您能否告诉我、当您提到相关标准时、您是指我提到的组合标准?

    感谢您的支持。

    此致、

    Rub é n C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    正如设计指南中提到的、我们考虑了 IEC 61557-8和 IEC
    61851-23.

    此致、

    Andreas