This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:电源纹波指数

Guru**** 2533500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1208139/iso1050-power-supply-ripple-index

器件型号:ISO1050

你(们)好

我的客户 LANGO 将在其器件库中鉴定 ISO1050。 有一个索引未显示在数据表中、但对于资质认证测试而言是必需的。  

Vcc1和 Vcc2是否存在电压电源纹波限制?

谢谢你

Joe

3月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    感谢您的联系。

    数字隔离器、MCU 或缓冲器等数字器件支持的纹波电压规格并不常见、而这是 ADC、放大器等模拟器件的关键规格。 因此、我们没有为 ISO1050的 VCC 定义电压纹波规格、但我们确实希望大多数纹波电压只要处于器件建议的工作条件内就不会成为问题。

    请告诉我客户预计的电源电压是多少、这样我就能够更好地评论一下这是否会对 ISO1050产生问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时回复、我会向客户查询要求。