This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:SN6501-Q1

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1, SN6501-Q1, SN6501, SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1208501/sn6507-q1-sn6501-q1

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6501-Q1SN6501SN6507

您好!

你好。

是否可以使用元件 SN6507-Q1与不可用的 SN6501-Q1等效、以便在12V 电压下驱动隔离式电源的变压器1:1?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的联系。

    SN6501不直接支持12V 输入、但输入端的 LDO 可用于在获得隔离式12V 电压的同时使器件断电并继续为其供电。 不确定这是否是客户现在所做的、但 SN6507将能够通过合适的变压器支持12V 至12V 隔离式电源而不会出现任何问题。 由于这两个器件不具有引脚兼容性、客户可能需要重新设计电路板。

    使用 SN6507进行设计时、请确保客户仔细阅读数据表中的设计指南、以选择与基于 SN6507的设计相关的各种元件。 谢谢、如果有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.