This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:IL715E 的替换器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7740, ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1207542/iso7741-replacement-part-for-il715e

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISOW7740ISO6740

您好!

我正在寻找 IL715E 的替换零件。 我还附上了原理图。 它将用作霍尔传感器输入的隔离电平转换器。 如果您为此目的集成了直流/直流版本、那就太棒了。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    感谢您的联系。

    如果您需要数字隔离器、我们建议您使用 ISO6740作为 IL715E 的替代器件。 如果您需要一个具有集成式直流/直流转换器的数字隔离器、那么 ISOW7740将是合适的选择。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.