This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:IL41050的替换器件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1207544/isow1044-replacement-part-for-il41050

器件型号:ISOW1044

您好!

我正在寻找 IL41050的替换部件。 我想将其用于1Mbps。 ISOW1044是否适用于此应用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    感谢您的联系。

    是的、ISWO1044可用作 IL41050的替换器件。 请注意、IL41050是未集成任何直流/直流转换器的隔离式 CAN 收发器、需要外部隔离式电源。 ISOW1044是具有集成直流/直流转换器的隔离式 CAN 收发器。 我知道您正在寻找一种具有集成电源的器件、ISOW1044应该可以满足您的要求。

    谢谢、如果您有任何问题、请告诉我们。


    此致、
    Koteshwar Rao.