This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1185670/ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

主题中讨论的其他器件:LED171596AEVM

你好

您能帮助吗?

我找不到器件型号的 EU 符合性声明:  LED171596AEVM (LED 照明开发工具)

是 CE 吗? 如果是、请提供 EU DOC。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我可以清楚地在 EVM 上看到 CE 标识、因此它肯定是 CE。 我需要更多时间来搜索此 EVM 的 EU DOC。  

    谢谢

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您对此申请有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我无法找到此 EVM 的 EU DOC。 我还知道此 EVM 很快将停产。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 
    事实上、我即将停产的产品并不意味着可以关闭此申请。

    制造商应保留记录并为其 CE 标识的产品提供 EU DoC、这些产品在淘汰和最后一次销售后10年。

    这是 CE 指令 RoHS 2011/65/EU 中表述的强制性要求。


    您能否要求我们发出欧盟符合性声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这是 LED171596AEVM 的文档。

     e2e.ti.com/.../sszqcl0.pdf

    此致

    H L