This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:USB 存储器识别问题查询

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1199483/isousb211-usb-memory-recognition-problem-inquiry

器件型号:ISOUSB211

大家好、TI 支持团队

ISOUSB211产品应用于客户开发的项目、并正在接受审核。

关于审查过程中出现的问题,我们想提出以下问题。

[症状]

-如果您在插入 USB2.0内存的情况下打开设备的电源, USB 将被正常识别,即使您卸下并插入它也能正常识别。

-然而,如果你打开电源没有 USB 2.0插入到设备,并在 Android 启动后插入 USB ,它将不会被识别。

[回顾]

如果您移除 ISOUSB211芯片组并直接连接 USB D+和 D-线路、则工作正常。 (不会出现问题的症状。)

请告知可能是问题所在的部件。

以下链接回顾了之前的电路图。

链接: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1182816/isousb211-citech-schematic-review-request

我将分享电流电路图。

另外、请查看电路图中可能存在问题的部分。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您与我们取得联系、很遗憾听到这个问题。 为了更好地了解问题和进行调试、请根据下面的要求提供信息来帮助我。 谢谢。

    1. 您能否解释一下此处所说的"设置"是什么?
      1. 从您所说的内容来看、它看起来是基于 Android 的产品。 请确认它是什么产品。
      2. 另请确认在该客户产品中使用 ISOUSB211、其中 SIDE1连接到处理器、SID2连接到产品的 USB 连接器。
    2. 当您提到 USB 2.0内存时、我假设您指的是 USB 记忆棒/闪存驱动器。 请确认。
    3. 您是否知道问题是仅发生在该 USB 存储器设备上、还是也发生在其他存储器设备上?
    4. 您是否知道问题是仅出现在一个客户产品上、还是出现在多个客户产品上?
    5. 感谢您分享更新后的原理图。
      1. 我看到原理图中有许多配置条文、可通过多种方式对其进行配置。 与 VCC1和 VCC2的5V 或1.8V 选项类似、CDPENZx 引脚的上拉/下拉电阻、可用于 CMC 等。
      2. 您能否确认当前用于测试的配置?
    6. 客户 PCB 布局也必须遵循我们 ISOUSB211数据表中的指导原则/建议、尤其是去耦电容器、以实现器件可靠运行。
      1. 您能否分享客户的 PCB 布局以供审核?


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我想看看您是否仍然面临问题。 如果您愿意、您能提供所需的信息以帮助我更好地理解和调试问题吗? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.