This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:隔离式 RS485与放大器;模拟输入电路( ISO7320FCD )

Guru**** 2924960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6740, ISOW7741, ISOW7721, ISO1432, ISO1410, ISOW1412, ISO1212, ISO1211, ISO6720, AMC1351, SN6505B, ISOW1432, SN6505A, ISO1412, ISO1430, ISO1452, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1201394/iso3082-isolated-rs485-analog-input-circuit-iso7320fcd

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:ISOW1412ISO1410、ISO6740 、ISOW7721、ISOW7741、 ISO1212ISO1211ISO6720AMC1351SN6505BISOW1432SN6505AISO1412ISO1430、ISO1432、 ISO1452ISO1450

大家好、

欢迎!!

在我们的新应用中,我们将使用 ISO3082DWR 设计一个信号和电源隔离 RS485 ( 2个不同通道)部分,并使用  ISO7320FCD ( 2通道 )设计隔离模拟输入。

请在下面找到问题列表、

 关于 ISO3082DWR :

1.根据产品说明书、收发器的最大工作电流为60mA。 由于我们将使用2个  ISO3082DWR 节点来实现2个通道 RS485、因此 所需的最大电源电流将为120mA。 是这样吗?  我们的数据速率要求仅为200kbps。

2.此器件在空闲模式下的电流消耗是多少?  10uA?

3.我们计划使用 输出为200mA 的隔离式 DC-DC 转换器来驱动上述部分。 希望这将是足够的。 请推荐这里。

关于 ISO7320FCD:

我们的应用需要2路隔离式模拟输入。 因此我们计划 对相同的产品使用 ISO7320FCD。 我们希望检测的输入模拟电压范围为0至5V。 希望这款器件能满足我们的要求。 请澄清一下。

2.此 IC 在空闲/低功耗模式下的电流消耗为10uA。 因此、如果我们保持输入开路、那么电流消耗不会超过10uA、我的理解是正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    请找到我的回复

     关于 ISO3082DWR :

    1.  最大驱动器电流为60mA、ICC2消耗为15mA。 因此、每个器件的右侧总电流高达75mA、2个器件将需要140mA。 您可以探索我们更新的  具有更好性能的器件、如 ISO1410。
    在空闲模式下、ICC1的电流消耗为8mA、 ICC2的电流消耗为15mA。  您提到的 Δ 10μA 用于 D、DE 引脚。  
    200mA 的直流/直流转换器应该就足够了、但我建议您使用我们具有集成 电源的器件、这些器件经过优化可实现 ISOW1412等出色性能 

    设计注意事项   

    ISO7320FCD 是数字隔离器、您必须使用 ADC 或比较器、并且数字数据可通过数字隔离器进行馈送。 请使用我们最新的器件 ISO6720 实现数字隔离。

    希望我已经回答了您的问题。  

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    表示感谢!

    我们已查看您在上面提出的所有问题、下面还有其他问题:

    关于 RS485隔离电路:

    项目1:使用 ISOW1412(集成电源和信号隔离)的方法

    在此我们想告诉您一件事, 包括 RS485 ( 2通道)我们的设计中还有其他一些外设,如 LTE/GPS 调制解调器、RS232和 BLE 等,这里我已经附上了我们使用 ISOW1412的方法的原理图参考,请参考下面

    1.我们是否可以将输入侧 GND 平面( C_GND )用于所有其他外设和电源树,如上图所示?

    2.电流   ISOW1412  所有供应商平台都缺货。 该器件的可用性如何? 我们的要求是每年4万、项目生命周期为5年。 因此、我们需要明确该器件的可用性。  

    3.我们整个产品的最大工作电流设计为最大1至3安培 这是否会影响 ISOX1412?

    4.我们可以用同一个电源(VCC_5V)来连接这个部件的 Vio 和 Vdd 吗?

      项目2:使用 ISO1410的方法

    原理图参考

    1.在这种情况下、我们还需要知道要连接所有其他外设的位置。  

    2.同时参考以上图片,我们想使用 ISO6740 适用于模拟输入和数字输入电路的隔离。 在输入端,我们在分压器之后连接了模拟输入( 0到5V )和数字输入( 0到36V )(输出将0到3V3到 MUC )。 我们希望输入电压(在 INA 到 IND 上)与输出电压(在 OUTA 到 OUTB 上)相同,IC 侧是否会有压降?  

    3.我们需要通过 MCU 从 OUT 引脚读取输出电压来测量输入电压。 希望隔离器上不会出现任何压降。 请确认。

    4.如图所示。 我们能否将 ISO6740的输出连接到 ISO1410输入侧的 MUC? 这会造成任何噪声问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    感谢您考虑提出建议并分享更多意见。 请允许我回答您的问题。

    ISOW1412:

    1. 我们是否可以将输入侧 GND 平面( C_GND )用于所有其他外设和电源树,如上图所示?

    是的、ISOW1412的 GND1需要直接连接到系统接地(C_GND)、或通过铁氧体磁珠(FB)连接到要使用的器件。 该器件可以在两种用例下正常运行、但我们建议使用 FB 来优化设计、从而实现低辐射发射。 请遵循数据表中关于如何以及在何处使用铁氧体磁珠的建议。

    2. 电流   ISOW1412  所有供应商平台都缺货。 该器件的可用性如何? 我们的要求是每年4万、项目生命周期为5年。 因此、我们需要明确该器件的可用性。  [/报价]

    ISOW1412是我们全新推出的热门器件之一、需求量很大。 设备定期备货、而且由于需求大、也能迅速售出。 我建议您通过单击订购部分中的"到货时通知我"按钮来订阅该器件、以便在库存到货时收到通知电子邮件。

    3. 我们整个产品的最大工作电流设计为最高1至3安培 这是否会影响 ISOX1412?

    如数据表中所述、ISOW1412要求在最坏情况测试条件下的最大输入电流为292mA。 对于您的测试条件、您可以参考数据表来确定所需的最大输入电流。 只要为 ISOW1412供电的电源具有一定的裕量和足够的去耦电容器(用于峰值电流)来支持该电流、那么我们就不会有任何问题。 请确保将 ISOW1412电流消耗纳入产品总电流预算。

    4. 我们可以将同一电源( VCC_5V )用于此部件的 Vio 和 Vdd 吗?[/报价]

    是的、两个电源引脚可以具有公共输入电源或单独的电源电压。 无论连接到 VDD 的是什么、都请确保 I/O 逻辑信号电平与 VIO 电源电压匹配。

    ISO1410:

    1. 在这种情况下、还需要知道要连接所有其他外设的位置。

    在这种情况下、ISOW1412对直流/直流转换器的介绍也是如此、尤其是当您使用 ISOW7741/ISOW7721进行直流/直流转换时。 如果您使用的是其他器件、我们建议您参考相应的数据表以获取指南、还可以访问相关的 E2E 论坛来查看您的原理图。

    2. 同时参考上面的图片、我们想使用 ISO6740 适用于模拟输入和数字输入电路的隔离。 在输入端,我们在分压器之后连接了模拟输入( 0到5V )和数字输入( 0到36V )(输出将0到3V3到 MUC )。 我们期望输入电压(在 INA 到 IND 上)与输出电压(在 OUTA 到 OUTB 上)相同, IC 侧会有任何压降?[/引号]

    不确定我是否完全理解您的用例。 36V 数字输入在降压转换至<5V 时可以正常连接至 ISO6740、而 ISO6740的输出将反映输出端的相同逻辑而不会出现任何问题。 如数据表中所述、输出电压将取决于连接到其相应 VCC 的电源(请参阅下图)。 您可以看到、 当 VCC 为5V 时、高输出最小为4.6V、低输出最大为0.4V。

    此外、我们还拥有集成多种特性的专用工业数字输入(24V)器件。 有关这方面的信息、请参阅 ISO1211或 ISO1212。

    对于5V 模拟输入、ISO6740是数字隔离器、它只接受和输出数字信号。 如果施加模拟信号、器件会将其视为数字信号并产生数字输出。 正如我在上面所提到的、输出在低电平时将是最大0.4V、在高电平时将是最小4.6V、没有中间电压。
    请参阅以下链接、其中介绍了典型模拟输入模块的设计方式。 它还包括典型方框图、器件建议和许多参考设计。 您可以选择最适合您的那一款。 如本页所述、模拟信号首先应用于 ADC 以转换为数字数据、然后通过数字隔离器进行隔离、再通过 SPI、I2C 或 UART 馈送到 MCU。

    https://www.ti.com/solution/analogue-input-module

    我们还具有可接受模拟输入信号并产生模拟输出信号的隔离放大器。 但它们通常用于特殊场合、通常不用于模拟输入模块或 PLC。

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html

    3. 我们需要通过 MCU 从 OUT 引脚读取输出电压以测量输入电压。 希望隔离器上不会出现任何压降。 请确认。

    如之前所述、ISO6740的输出将为数字、低/高对应于0.4V/4.6V、并且不会产生0.4V 和4.6V 之间的中间电压。

    4. 如图所示。 我们能否将 ISO6740的输出连接到 ISO1410输入侧的 MUC? 这会造成任何噪音问题吗?

    数字隔离器的输出可以连接到 MCU 的数字输入引脚、模拟信号将需要转换为数字和隔离信号、或者在连接到 MCU 的 ADC 之前可以使用隔离式放大器隔离模拟信号。

    我希望以上所有内容能帮助您更清楚地了解如何继续。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar Rao  

    谢谢你的解释,我的大部分问题都得到了解决。 根据您的回答、我收到了以下问题、

    1. 如您所说、假设我们正在使用 ISO1410的 GND1作为 PCB 的系统 GND (用于其他外设)。 现在 MCU 具有系统 GND,而我们用于数字 I/p 隔离的数字隔离器 ISO6720B 在输出侧具有隔离 GND ( GND2 )。 我们能否直接将 ISO6720B 的这些输出提供给 MUC? 它们具有不同的 GND 电位吗? 这不会影响

    建议隔离式数字模拟输入应用有没有更好的解决方案。 (使用模拟输入、我们需要计算电压 i.e、电压传感)

    2.在我们的设计中,我们有2个 DI 和2AI 部分,它们都需要隔离。 因为 ISO6720不处理模拟输入( ADC )。 您能否建议将 IC 用于模拟输入隔离(2个通道)?  

    应用:模拟输入电压为0至5V。 我们需要在隔离后通过 MCU 读取此电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    感谢大家分享更多的意见。

    1. 我看到 MCU 位于隔离器的左侧、位于标记为 C_GND 的系统接地端。 数字隔离器和 RS-485的输出全部位于隔离侧标记为 ISO_GND 的隔离接地端。 两侧(左侧和右侧)使用数字隔离器进行隔离、它们只能通过隔离器进行通信。 如果它们绕过隔离器并直接相互连接、则两侧之间不会有任何隔离。
      1. 如果您要将右侧的隔离式输出连接到右侧的另一个 MCU、则这样做没有问题、因为右侧的 MCU 无论如何都以 ISO_GND 为基准。
      2. 另请注意、ISO6740在器件中有两个独立的裸片、每个裸片都有自己的电路、并以其自身的接地端(GND1和 GND2)为基准。 这些电路独立运行、如果您短接 GND1和 GND2、该器件仍将正常工作、并符合数据表中的所有电气和开关参数。 由于它们是两个独立电路、因此连接到什么接地都无关紧要。
      3. 为了在 ISO6740的两个电路之间保持隔离、应将两个接地端连接到各自一侧的电路。
    2. 请注意、不仅是 ISO6720、而且没有数字隔离器能够接受并产生模拟输入。 要隔离模拟信号、您需要模拟隔离式放大器或数据采集系统(放大器+ ADC +隔离)。
      1. 您可能没有看过我之前分享的链接、这些链接包含模拟输入和数字输入模块的方框图、每个方框的器件型号示例列表以及许多参考设计示例(包括原理图、 各种 DI 和 AI 模块设计的 PCB 布局和测试波形)。
        1. https://www.ti.com/solution/analogue-input-module
        2. https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html
      2. 我在下面分享了一个直接指向方框图的链接、其中列出了器件建议和相关的参考设计。
        1. https://www.ti.com/solution/analogue-input-module?variantid=14332&subsystemid=18085
      3. 我将在下面分享几个直接链接、这些链接指向模拟输入模块的参考设计。
        1. https://www.ti.com/tool/TIPD164
        2. https://www.ti.com/tool/TIPD166
      4. 我在下面列出了一个 X-Y 矩阵、其中列出了之前我分享的链接中提供的有关电流和电压检测的模拟隔离式放大器建议。

    我希望以上建议可帮助我为您的应用选择最佳的器件。 如果您有任何与模拟隔离放大器相关的问题、请创建一个新的 E2E 帖子、其中引用您感兴趣的器件(如 AMC1351)、相应的团队会为您提供回复。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    在这里、我已附上使用 ISO1410的隔离式 RS485部分的最终原理图。  

    请查阅并分享您的评论。  

    e2e.ti.com/.../ISO1410_2D00_Review-Sch.pdf

    同时、我们希望以下器件与 ISO1410引脚对引脚兼容。 请确认相同。  

    ISO1450DW

    ISO1452BDW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandha、

    感谢您分享原理图供您审阅。

    原理图看起来很好、我没有看到任何主要问题。 请确保遵循数据表中的 PCB 布局指南。

    对于隔离式电源解决方案、我们还提供 SN6505B/SN6505A、可支持高达1A 的电流。 这是 TI 最常用的隔离式电源解决方案之一。 如果您需要集成解决方案而不使用外部变压器、那么我们还有具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485收发器。 为此、我们有两个速度选项、请查看 ISOW1412和 ISOW1432。 它们彼此引脚兼容。

    关于您的 P2P 问题、请注意 ISO14xx 系列具有全双工器件和半双工器件。 由于拓扑本身的原因、这两款器件具有不同的引脚排列、因此它们不是 P2P。 但是该系列有3个相互 P2P 的半双工器件、3个也是 P2P 的全双工器件。 半双工器件 ISO1410、ISO1430和 ISO1450以及这些器件的基本隔离型号(器件型号中带后缀"B")都是 P2P、总共有6个器件是 P2P。 同样、全双工器件 ISO1412、ISO1432和 ISO1452及其基本隔离型号均为 P2P、这是另6款器件。

    请参阅数据表中的以下快照、其中列出了所有变体及其差异。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.