This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:参考设计板

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1205781/tida-010232-reference-design-board

器件型号:TIDA-010232

尊敬的团队:

我写信询问您是否可以 提供此参考设计板进行测试、以及/或是否可以 从 TI.com 购买该板。

非常感谢。

Rub é n C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:

    感谢您的联系。

    我们不销售 TIDA-010232电路板。
    一般而言、我们可以在 有限的时间内将一些参考设计的测试板借给客户。  这需要与当地销售团队保持一致。

    对于 TIDA-010232、我们目前没有任何电路板库存、但我们提供了完整的 Altium 数据库作为下载、以便客户可以轻松地自己重建设计。

    此致、

    Andreas