This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:要通过 EFT 测试、请参阅 ISOUSB211的任何设计技巧

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1197650/isousb211-to-pass-eft-test-any-design-tips-for-isousb211

器件型号:ISOUSB211

您好!  

  在 根据 IEC 61000-4-4与 ISOUSB411进行的 EFT 测试期间、客户设计中会出现数据通信故障。 ISOUSB211有没有匹配 EFT 测试的设计技巧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的联系。

    请分享以下信息、以便更好地了解问题、

    1. 设备通过的测试级别和客户测试过程中失败的级别分别是什么?
    2. 通过标准是什么? 标准 A 还是标准 B?
    3. 使用的电缆长度是多少?
    4. 请分享一张照片、其中显示了 EFT 测试设置、该测试设置的电缆位于 EFT 钳位下方、而 PC/EUT 两侧都连接在一起。

    由于 USB 是低压通信总线、注入到数据线路上的噪声会影响数据并在噪声水平变得显著时中断通信。 我们期望标准 A 通过高达1kV 的电压、标准 B 通过高达1.5kV 的电压。 达到最佳测试结果的最佳方法是使用屏蔽电缆和合适的 TVS 二极管。 同样重要的是、还应遵循所有原理图和 PCB 布局的数据表指南。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我想看看您是否能够帮助我提供我在上面的帖子中要求的信息。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar

    感谢您的一贯支持。

    请参阅  附加中的测试设置。

    在现场检查客户的布局后、我们发现 ISOUSB211 1侧到侧之间的隔离爬电距离小于1mm。 这种较小的爬电应该不会产生任何隔离效果。 因此 、客户将首先重新布置 ISOUSB211、然后进行 EFT 测试。  

    如果需要任何进一步的帮助、将告诉您。

    e2e.ti.com/.../EFT-test-setup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您分享更新以及方框图和测试设置图片、这对您非常有帮助。 是的、爬电距离<1mm 会影响 EFT 结果。 改善爬电应该有助于改善结果。

    我看到客户在拆除外壳的情况下测试其终端设备。 如果可能、请要求客户使用随附的机箱进行测试。 当器件暴露在外时、可以很容易地拾取 EFT 噪声、因此最好用随附的外壳进行测试、以反映实际用例。

    我将继续、把这个标记为现在结束。 获得更新后、您可以回复此帖子或创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

     新版式文件通过电子邮件发送给您。 请帮助提供您的建议。