This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:推荐使用的变压器(增强型隔离)

Guru**** 2527330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1205145/sn6507-recommended-transformer-reinforced-isolation

器件型号:SN6507

你(们)好。

您是否有任何可增强隔离的推荐24Vin=>24Vout 变压器?

数据表中推荐了一些适用于 SN6507的变压器、但它们都没有5kVrms 隔离。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mano-San:

    感谢您的联系。

    您已经知道、我们有一些推荐的变压器、已在数据表中列出。 对于任何规格与数据表中所列规格不同的变压器、我们建议客户通过其具体请求联系变压器供应商。 变压器供应商通常乐于考虑客户的特定要求并开发/发布变压器。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    此致、

    Shota Mago