This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:用于电动汽车

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1205063/tida-010232-using-in-ev-vehicle

器件型号:TIDA-010232

海天

我们需要设计一个与 TIDA-010232类似的电路来为电池供电的电动汽车进行绝缘电阻测量。

在参考设计中、我们 将 面临一个通过 HV 总线监控电路(R34至 R47)持续放电的问题。  

此负载即使在车辆完全停机后仍处于活动状态、这会导致电池放电(尽管它非常小、但它是连续的)。

在不使用任何其他开关的情况下、我们可以更改现有电路以避免该问题。

此致
文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkat、

    感谢您的联系。

    对于此类绝缘监测、必须测量 HV 总线电压。  

    最简单的方法是添加一个额外的开关。 如果无法做到这一点、则可以将总线电压测量连接到 电动汽车侧接触器外部。 使用某种接触器将电池与车载充电器断开。

    此致、
    Andreas