This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:我可以在 VCC2上使用3.3V 吗、例如它是否在 CANH、CANL 侧支持3.3V 吗?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, SN65HVD230, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1202598/iso1050-can-i-use-3-3v-on-vcc2-i-e-will-it-support-3-3v-on-canh-canl-side

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230ISO1042

您好!

目前、我使用 sn65hvd230、但我想使用隔离式 CAN、我计划使用 ISO1050

1.请推荐完整的器件型号并指导我查找 ISO1050的完整原理图

2.能否在 VCC2上使用3.3V?例如、它是否会在 CANH、CANL 端支持3.3V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mounish、

    我们一定会帮助您找到最合适的部件。 请帮助我们 提供以下信息。

    1. 您要寻找的数据速率是多少?
    2. 您是否有次级侧电源?
    3. 您需要什么隔离等级?

    ISO1042是相对较新的器件、支持更高的数据速率。 如  需更多 信息、请参阅我们的隔离式 CAN 收发器| TI.com。  
    我们尚未看到隔离式 CAN 收发器的 VCC2需要3.3V 电压。 如果您正在寻找次级侧电源、您可以使用我们具有集成电源 ISOW1044的隔离式 CAN。  

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.. 我的数据速率为250kbps

    2.我有辅助电源

    我唯一的疑问是、如果我使用隔离式 CAN 来传输消息、使用 sn65hvd230的3.3V 系统能否接收消息? 或者两端是否都是 ISO CAN?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mounish、

    如果如上所述、次级电源为3.3V、则 ISO1050无法工作。 ISO1050在 CANH 和 CANL 侧需要最低4.75V 的电压。 如果满足该要求、则无需 ISOCAN 即可连接至 SN65HVD230 CAN 总线。 请注意、 SN65HVD230 只能支持3.6V 的最大电压。

    谢谢

    Vikas J