This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:输入电压为24V 和输出电压为5.5V 时的效率是多少

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1204813/sn6507-what-would-be-the-efficiency-at-vin-24v-and-vout-5-5v

器件型号:SN6507

您好、

客户想要将我们的 SN6507用作直流/直流隔离式电源设计。

其要求是 Vin=24V 和 Vout=5.5V/2A。  

由于数据表中的这种情况下没有效率数据、因此我们可以给出您的意见、以了解它是否可以在这种情况下使用 SN6507实现?

谢谢你。

此致、

Cindy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    感谢您的联系。
    如果选择相应的元件、SN6507应能够在24V 输入和5.5V 输出的最大负载下实现~90%。 变压器、开关频率和整流器二极管在确定最大效率方面起着关键作用。 谢谢、请按照数据表设计指南选择最佳元件。


    此致、
    Koteshwar Rao.