Other Parts Discussed in Thread: SN6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6507 您好、
客户想要将我们的 SN6507用作直流/直流隔离式电源设计。
其要求是 Vin=24V 和 Vout=5.5V/2A。
由于数据表中的这种情况下没有效率数据、因此我们可以给出您的意见、以了解它是否可以在这种情况下使用 SN6507实现?
谢谢你。
此致、
Cindy.