This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:阈值计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1204200/iso1212-threshold-calculation

器件型号:ISO1212

您好!

以下是开启和关闭阈值的设计要求。  

THRESHOLD_ON 设置在15V 时是可以的、但 Threshold_OFF 为 NG、它大约为13.8V。 您可以帮助澄清一下为何在以下设置中、THRESHOLD_OFF 无法满足5V? 谢谢。  

24V、典型输入电压

数据速率1MHz

双向灌电流和源电流

针对 THRESHOLD_ON、为15V

5V 用于 threshld_off

Rsense 为470 Ω

Rthr 为2200欧姆

结果:

VIH 为14.9V

VIL 为13.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    根据 IEC 61131-2 1类开关特性、关断状态为0到5V、导通状态为15V 及以上。 这意味着该器件 在电压≤5V 时需要始终关闭、在电压≥15V 时需要始终开启。 开关电压可能在5V 和15V 之间。 我们器件的 VIH  和 VIL 符合  该标准中提到的所有要求。
    VIH  = 14.9V 和 VIL = 13.8V 处于可接受的开关范围内。

    谢谢
    Vikas J