This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:开漏输入

Guru**** 2673895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1204318/iso6762-open-drain-inputs

器件型号:ISO6762

您好!

我们是否能够将开漏输入连接到 ISO676x 数字隔离器。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您是否想问、开漏输出是否可以连接到 ISO676x 数字隔离器的输入引脚? 如果是这种情况、则可以将开漏输出作为输入连接到数字隔离器、但需要一个外部上拉电阻器。 我们通常建议使用4.7K 的电阻值、但在大多数用例中、1k 和10k 之间的任何值通常都是可以接受的。

    此致、
    Darrah