This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:如果 VCC2通电且 VCC1长时间断电、器件是否会损坏?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1204120/iso7842-will-the-device-be-damaged-if-vcc2-is-powered-on-and-vcc1-is-powered-off-for-a-long-period-of-time

器件型号:ISO7842

您好!

如果 VCC2上电而 VCC1长时间断电、器件是否会损坏?

此致、

秀晴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果 VCC2上电而 VCC1断电、ISO7842就不会损坏。 在此配置中、该器件将仅输出默认状态(ISO7842为高电平、ISO7842F 为低电平)。 有关更多信息、您可以参考 数据表"器件功能模式"部分中包含的功能表。 列出的第三种模式对应于 VCC2上电和 VCC1断电。

    此致、
    Darrah