This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:在引脚1、9和10上使用铁氧体磁珠

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1203603/isow1412-ferrite-beads-on-pin1-9-and-10

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件: ISOW7741

您好、团队成员:

我们是否已对引脚1、9和10上的铁氧体磁珠提供建议值?

此致、

Shotaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saki-San:

    感谢您与我们联系。

    您可以使用 VISOOUT 数据表中建议的相同铁氧体磁珠(BLM15EX331SN1)、请参阅布局指南部分以了解器件型号和其他详细信息。 您还可以参考以下应用手册、其中详细说明了使用这些元件的原因以及如何选择铁氧体磁珠。 本文档主要涉及 ISOW7741、但同样适用于 ISOW1412。 谢谢。

    如何通过 ISOW7741满足 CISPR 32辐射发射限值

    此致、
    Koteshwar Rao.