This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:原理图审阅

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1201701/iso1540-schematic-review

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

团队成员:

您能帮助查看 ISO1540的原理图吗?  

该应用程序主要用于与热插拔控制器(从器件)进行通信、但参考接地不同。

在检查数据表建议条件期间、我们发现 SIDE1 IOL1和 IOL2建议最小值为0.5mA。  C1容性负载侧1的最大值为40pF  这与上面的原理图不一致。 但我们不完全了解建议的值为什么是这样的、以及如何计算这些值。 您还能解释一下我们为什么需要选择这样的值吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    感谢您与我们联系。

    除总线上的电容器外、原理图大部分看起来都很好。 客户为什么要在总线上使用100pF 电容器?
    还请通过验证各自数据表中的规格、确保 ISO1540的 SIDE1及其连接的器件的输入/输出阈值兼容。

    [quote userid="408278" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1201701/iso1540-schematic-review 检查数据表建议条件时,我们发现 SIDE1 IOL1和 IOL2建议最小值是0.5mA。  而 C1容性负载侧1的最大值为40pF [/引号]

    我想您是在问为什么数据表中有最小电流建议。 请注意、最小电流表示您可以使用的最大上拉电阻。 即、对于3.3V 电源、您可以使用的最大上拉电阻为6.6kΩ Ω。 如果使用更高的电阻器、那么它会增加上升/下降时间、从而限制器件用于比额定数据速率更低的数据速率。 如果遵循建议、那么您将能够满足器件支持的1MHz 数据速率。

    器件引脚上的最大电容表示它可以连接到的最大节点数。 通常情况下、大多数器件的 I2C 引脚的输入电容约为10pF、最坏情况下为40pF。 这表示 ISO1540的 SIDE1只能连接一个器件、而 Side2可连接到多个节点。 可连接到 Side2的最大节点数量取决于每个节点的引脚电容和总线电容。 如数据表中所述、侧2引脚上的总电容不应超过400pF。

    下面的常见问题解答中对此进行了简要说明。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1165364/faq-iso1640-why-are-the-maximum-load-capacitance-and-load-current-ratings-for-side-1-of-the-iso1640-iso1641-less-than-side-2

    我希望这可以帮助您理解建议中值的原因。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    目前、我们将使用100kHz 作为 I2C 通信频率、不再需要更高的数据速率。

    那么、如果使用最大100kHz 的通信频率、那么允许的最高 C1容性负载/上拉电阻值是多少?

    BTW、电路中3.3V 电源的旁路电容器为1uF、是否可以使用? 对此、您的建议有何价值? 该电容器是否在 I2C 通信时用于去耦滤波器和提供能源用途?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    感谢您分享更多信息。

    允许的最大负载电容不直接取决于数据速率、而是取决于总线上连接的节点数。 根据数据表的建议、请确保 SIDE1引脚上的总电容不超过40pF、侧2引脚上的总电容不超过400pF。

    由于以最小输出电流0.5mA 保证器件性能、我建议将上拉电阻器保持在6.6kΩ Ω 以下。 如果您愿意、可以使用更高的值、但我认为使用更高的上拉电阻没有任何明显的优势。

    因此、我建议的上拉电阻器值为3.3kΩ Ω、您已经具有该值。 对于负载电容、我建议不要在 I2C 总线引脚上添加任何电容器。

    关于去耦电容器、很抱歉我没注意到、您使用的去耦电容器的值为1µF μ F。 根据数据表中的建议、我们建议您使用0.1µF μ F 作为去耦电容器。 这些值确保提供器件所需的瞬态电流。

    我还想指出的是、ISO1540是一款较旧的 I2C 隔离器。 建议您使用我们的最新一代 I2C 器件 ISO1640、该器件与 ISO1540引脚兼容并提供更好的性能。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao.