This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050支持的最大距离是@?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1202027/iso1050-what-s-the-maximum-distance-that-iso1050-can-support-1mbps-rate

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

大家好、

我的客户使用 ISO1050 @1Mbps (设计要求、不能降低)、他们发现最远距离为6m 且无通信故障。 如果将双绞线电缆长度增加到6m 以上、则通信将失败、并在下降沿发现步骤、如下图所示(差分电压仍然大于1.5V)。

Question:

1) 您是否有 ISO1050的数据传输速率 V.S.最大传输距离? 或者 、ISO1050支持的最大距离是@1Mbps?

2) 2)电缆长度大于6m 时为什么通信失败(数据表显示它可以支持40m 电缆、并在速率上进行权衡)。 您能否查看以下示意图,了解是否有不合理或可以优化以增加距离>20m @1Mbps 的情况?

3)如果 ISO1050不能 距离>20m @1Mbps,ISO1042/B 是否可以支持?  

谢谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    大家指出、CAN 总线上出现的问题主要是总线电容高导致的、它增加了显性到隐性边缘转换。 您可以 使用 关于隔离 CAN 节点总线设计的热门设计问题(修订版 A) 指南来计算 CAN 总线支持的最大数据速率。

    1.预期 ISO1050可支持超过40m 以上,如上述文章所述。
    2.原理图看起来 不错、在 VCC2上添加1μF μ F 或10μF μ F 电容器可能有助于保持电源稳定 、我认为应该遵循数据表中提到的布局指南。
    3.我们期望两种器件在1Mbps 下支持大于20m 的传输距离,但 ISO1042是相对较新的器件,它应该支持更好的传输距离。

    谢谢
    Vikas J