This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:SPICE 模型面临问题。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200772/iso7763-facing-issue-with-spice-model

器件型号:ISO7763
主题: PSpice for TI 中讨论的其他器件

 我们已在您的网站上找到 ISO7763的 SPICE 模型。 但该可用文件是加密文件。 您能否提供一个与 Simetrix 兼容的 ISO7763的 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们所有的 SPICE 模型都经过设计和验证、可与 PSPICE-FOR-TI 一起使用、并且可以/不能与其他仿真工具一起使用、例如 Simetrix。 因此、我们建议使用 PSPICE-FOR-TI 进行仿真。 该软件是免费的、可以从 此处的 TI 网站下载。  

    此致、
    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的答复。 我们将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的答复。 我们将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会继续并将此主题标记为已结束、但如果您将来有任何问题、请随时发表新帖子。