This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:电源电流对湿度的敏感性

Guru**** 2867920 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1201134/iso1541-supply-current-sensitivity-to-humidity

器件型号:ISO1541

我对 ISO1541有疑问、二氧化硅(SiO2)隔离栅是否会受潮?  这会提高电流消耗吗? 我们测试过它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的联系。

    与聚酰亚胺和其他基于聚合物的电介质不同、SiO2基绝缘体的可靠性不会随着所在环境的湿度而降低。 这也是使用 SiO2进行芯片制造的主要原因之一。

    我们执行所有行业标准资质认证测试、这些测试将该器件评为2级湿度敏感度级别(MSL)测试。 MSL 等级主要是指 针对器件货架期的耐湿等级。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao.