请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1541 我对 ISO1541有疑问、二氧化硅(SiO2)隔离栅是否会受潮? 这会提高电流消耗吗? 我们测试过它吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
感谢您的联系。
与聚酰亚胺和其他基于聚合物的电介质不同、SiO2基绝缘体的可靠性不会随着所在环境的湿度而降低。 这也是使用 SiO2进行芯片制造的主要原因之一。
我们执行所有行业标准资质认证测试、这些测试将该器件评为2级湿度敏感度级别(MSL)测试。 MSL 等级主要是指 针对器件货架期的耐湿等级。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao.