This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:24V 防护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200960/isow1432-protection-against-24v

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件:THVD2410ISOW7741

我想保护总线(RS-485 A/B)、不仅要防止瞬变、而且要在客户意外施加电压时保护24V。  

根据数据表、只有-12V 至15V 可以正常工作。

如果施加24V 电压、会发生/可能发生什么情况?

如何保护引脚?您有什么建议吗?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的联系。

    如果对 RS-485总线施加的瞬态超过器件额定值、则可以使用 TVS 二极管来抑制瞬态并保护器件。 但短24V DC 将是一个连续的事件、TVS 二极管等保护元件将无法承受此类应力。 防止此类事件的最佳方法是选择额定电压为24V 的 RS-485器件。

    有 THVD2410等非隔离式 RS-485收发器、您可以将 ISOW7741与非隔离式 RS-485 THVD2410配合使用来满足此要求。 无需额外的保护组件即可满足您的要求。

    另一种方法是在 RS-485总线上使用合适的 PTC 和 SIDAC 组合来防止持续电压。 请参阅以下快照和指向实现这些保护的参考设计的链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060027


    此致、
    Koteshwar Rao.