This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:ISO7041用于 I2C 隔离式通信。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200995/iso7041-q1-iso7041-use-for-i2c-isolated-communication

器件型号:ISO7041-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1640ISO7041

我需要低功耗的 I2C 通信, ISO1640对于这个目的是有用的,但功耗很高,所以我想设计 I2

与数字隔离器通信。 因为 ISO7041具有非常低的功耗。

http://www.ti.com/lit/an/slla417a/slla417a.pdf  、根据本文档、它介绍了如何将数字隔离器用作 I2C 隔离器。

但是、ISO 7041未显示在文档中。 因此、我不确定是否可以使用 ISO 7041作为 IC 隔离器。 我需要任何使用 ISO7041进行隔离式 μ ı2c 通信的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 是的、您可以使用您所链接的文档中介绍的相同方法、将 ISO7041用于隔离式 I2C 通信。 请注意、I2C 通信正常运行需要外部电路。 我在下面为您提供了其他文档链接、其中包括一些更多详细信息以及您可能认为有用的参考设计。

    使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口

    此致、
    Darrah