This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:PSpice 模型

Guru**** 2947770 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200923/iso7220a-pspice-model

器件型号:ISO7220A

大家好  

  我曾尝试使用模型编辑器将可用的 IBIS 模型转换为 PSPICE ,但该文件没有上传至 ibis translator。

   是否有方法可以为我提供 SPICE 模型

此致  

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    感谢您的提问。 遗憾的是、我们只有适用于 ISO7220A 的 IBIS 模型。 ISO7220A 是较早器件系列的一部分。 如果适合您的用例、建议使用该器件的一种较新版本、即 ISO6720 或 ISO7720。 这些较新的器件是直接替代器件、并提供 PSpice 模型。

    此致、
    Darrah