This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410DWEVM:该器件是否支持高达1.5kV 的直流共模电压

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1199557/iso1410dwevm-does-the-part-support-dc-common-mode-volatge-upto-1-5kv

器件型号:ISO1410DWEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1410

我是在芯片输入上的直流共模浮动电压事件可以高达1500V 的环境中使用该器件。 RS485总线上可以连接大约200个单元。 我的查询有:

  1. 芯片是否能在这个环境中工作?
  2. 我注意到隔离本质上是电容性的。 考虑到直流电压、使用带有非隔离收发器的光电隔离器是否是更好的选择?
  3. 总线上连接的每个单元的接地端是悬空的。 在这种情况下、将如何为每个单元提供基准电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    1. 芯片是否能在这个环境中工作?  

       
      如果您谈论的是接地电位差、那么它可以处理。 对于 GND1、总线信号可以高于或低于1500Vdc 、即器件的 VIOWM。 如果您谈论的是 GND2引脚 A 或 B 上的直流共模、那么它 不应超过 -7V/12V。

    2. 我注意到隔离本质上是电容性的。  考虑到直流电压、将 OPT 隔离器与非隔离式收发器结合使用是否是更好的选择?

      TI 隔离器使用电容隔离。 输入信号被调制至更高的载波频率、然后进行传输。 因此即使直流电压也能可靠地传输。 光电隔离器会随着时间的推移而性能下降、但 TI 隔离器的 TDDB 性能更好、而随着时间的推移其性能下降极少。 我建议使用我们的隔离式接口来实现紧凑、简单的解决方案。
    3. 总线上连接的每个单元的接地端是悬空的。 在这种情况下、将如何为每个单元提供基准电压?

      RS485使用差分信号、不需要 总线上每个单元相互连接的 GND。 但是、 如果您通过较小的电阻进行连接 、那么它将限制 GND 环路中的电流、并具有更好的共模噪声抗扰度。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    谢谢你的回复-真的帮助. 只是想澄清一点、我所讨论的1500V 以连接到每个单元的悬空接地为基准。 总线上连接的第一个单元和最后一个单元之间的接地电压差可高达1500V。 如果电压差超过1500V、会发生什么情况(极少数可能、但可能会发生)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:


    连接到每个单元的悬空接地 将支持连接到 GND2的-7V/12V 共模电压、器件会在 ±18V 以上损坏。 因此、您无法在应用中使用 ISO1410。

    我是否可以知道总线共模电压高达1500V 的应用?

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    该应用是一家铝冶炼厂、其中串联了大约300个电位计(电解装置)。 每个 POT 都有一个控制器、POT 产生的电压约为5伏。 因此、尽管相邻电位计之间的电压差约为5V、但第一个电位计与最后一个电位计之间的电势差约为1500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    感谢您提供的信息。 据我所知、没有 RS-485总线或器件支持这一异常要求。 ISO1410是适用于隔离式 RS-485通信的稳健器件之一。

    可能是在节点处提及电压的方框图、这将帮助我们   更好地解决您的问题。

    谢谢
    Vikas J