This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:计算工具

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507-Q1, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235230/sn6507-q1-calculation-tool

器件型号:SN6507-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

大家好、  

我想向您确认是否有适用于 SN6507-Q1的计算工具可以更好地支持客户的设计? 变压器参数计算工具一样?  

如果是、请通过电子邮件(ethan-wen@ti.com)与我分享

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。

    我们目前没有用于 SN6507的计算器工具、但我们确实在数据表中列出了详细的设计过程。 如果我们有计算器工具、它将上传到 SN6507产品页面。 谢谢、如果您有任何进一步的问题、请告诉我。


    此致